This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800156-Q1:配置额外 CMPSS 时的 SysConfig 错误

Guru**** 3005710 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1575858/tms320f2800156-q1-sysconfig-error-when-configuring-an-extra-cmpss

器件型号:TMS320F2800156-Q1


工具/软件:

您好:

我有一个使用 F2800156 的工作工程、当我想配置额外的 CMPSS 时、

切换到 CMPSSLITE2 时出现以下错误

我收到了使用 CCS 20.1.0 和 CCS 20.3.1 的相同错误

可能会出现什么问题?

此致、

费尔南多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您能否尝试通过 CMPSS_LITE 添加额外的 CMPSS、如下所示:

    此致、

    Masoud

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、工作顺利。 为避免混淆、应从“CMPSS"选项“选项卡中删除 CMPSSLITE 选项。

    此致、

    费尔南多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已提交 TT 以按照建议将其删除。 谢谢!

    此致、

    Masoud