This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28069M:惯性表征不会开始(实验 5C 和放大器;12A)

Guru**** 3003130 points

Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE, TMS320F28069M, BOOSTXL-DRV8301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1576333/launchxl-f28069m-inertia-characterization-won-t-start-labs-5c-12a

器件型号:LAUNCHXL-F28069M
Thread 中讨论的其他器件:MOTORWARE、 TMS320F28069M、 BOOSTXL-DRV8301

工具/软件:

大家好:   
我正在使用 MotorWare 电机特性实验室的实验 5C 和实验 12A 来执行惯性识别。

**硬件设置:**   
- C2000 LaunchPadXL TMS320F28069M 修订版 1.2   
- BOOSTXL-DRV8301 rev B   

**实验 12A–编码器检测问题和表征未开始**   
电路板未能正确检测编码器。 我已经将编码器输出单独连接到 QEP_A 和 QEP_B、但读数波动且识别过程不开始。

**实验 5C:表征未开始**   
在此实验中、表征过程不会开始。 ENB 标志设置为 1、但电机不旋转。 我尝试按照用户手册中的说明、手动将 RES 标志设置为 0、但无法为此找到任何可访问的变量或功能。 速度识别状态保持空闲状态、而不会转换为 INIT。

您能否提供建议、说明如何正确启动表征程序?

谢谢您、   
维托·巴拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    先使用 lab02b/c 识别电机参数、而不会在电机上增加任何负载、然后运行 lab05c 或 lab12a 来识别惯性、而不会增加任何重负载。 如果电机在识别过程中旋转不平稳、请尝试调整实验室用户指南中所示的识别设置。

    如果使用 lab12a、请确保按照用户指南中的说明正确连接编码器和电机。