This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:XDS100v3:SC_ERR_PATH_BROKEN

Guru**** 3002270 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1576386/tms320f28069-xds100v3-sc_err_path_broken

器件型号:TMS320F28069


工具/软件:

您好、

我购买了一个新的 Olimex XDS100v3、用于将二进制文件刷写到具有  TMS320F28069 的定制板。  

下面是 cfg  

我得到以下错误。  

[开始:Texas Instruments XDS100v3 USB 调试探针_0]

执行以下命令:

%CCS_BASE%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafile%-rv -o -F inform、logfile=yes -S pathlength -S integrity

【结果】


----- 【打印线路板配置路径名】------------------------------------

C:\Users\LathEE~1\AppData\Local\TEXASI~1\
CCS\ti\0\0\BrdDat\testBoard.dat

----- 【打印重置命令软件日志文件】------------------------------------

该实用程序选择了 100 或 510 级产品。
此实用程序将加载适配器“jioserdesusbv3.dll"。“。
库构建日期是“2017 年 11 月 6 日“。
库构建时间为“10:36:36“。
库软件包版本为“7.0.100.0"。“。
库组件版本为“35.35.0.0 “。
控制器不使用可编程 FPGA。
控制器的版本号为“4"(“(0x00000004)。
控制器的插入长度为“0"(“(0x00000000)。
此实用程序将尝试重置控制器。
此实用程序已成功重置控制器。

----- 【打印重置命令硬件日志文件】------------------------------------

通过切换 JTAG TRST 信号、将使扫描路径复位。
控制器是具有 USB 接口的 FTDI FT2232。
从控制器到目标的链路是直接的(不使用电缆)。
该软件针对 FTDI FT2232 功能进行了配置。
控制器无法监测 EMU[0]引脚上的值。
控制器无法监测 EMU[1]引脚上的值。
控制器无法控制输出引脚上的时序。
控制器无法控制输入引脚上的时序。
扫描路径链路延迟已恰好设置为“0"(“(0x0000)。

硬打开控制器时出错。

----- 【发生错误,此实用程序已中止】------------------------

此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。

值为“-233"(–233(0xffffff17“0xffffff17)。
标题为“C_ERR_PATH_BROKEN “。

解释如下:
JTAG IR 和 DR 扫描路径无法循环位、它们可能会损坏。
尝试扫描 JTAG 扫描路径失败。
目标的 JTAG 扫描路径似乎已损坏
或零卡滞故障的情况下运行。

[端:Texas Instruments XDS100v3 USB 调试探针_0]

我在 Saleae 逻辑分析仪上探测了 JTAG 线路、并发现 TDO 始终保持高电平。 我甚至断开了目标连接、然后 TDO 中没有变化始终为高电平。

请查找 salae 捕获(使用 logic8 查看).e2e.ti.com/.../Olimex_5F00_XDS100v3.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    对不起,延迟,请给我另一天来看看这个主题.

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您能否检查 JTAG 信号(特别是 TDO)上是否存在任何短路? 您是否能够通过其他调试探针的测试连接?

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、

    感谢您的答复。 我已经检查了我的板,我看不到任何短裤.  

    1) 调试电缆长度约 40 厘米,会出现问题吗?

    2) 我正在使用 CCSv7.4。 没关系吗?  

    此致、

    Abdul Latheef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     接头和目标之间的距离 应小于 6 英寸 (15.24cm)、否则应缓冲每个 JTAG 信号。  

    [报价 userid=“673879" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1576386/tms320f28069-xds100v3-sc_err_path_broken/6074114 ] 我正在使用 CCSv7.4。 没关系吗?  [/报价]

    CCS v7 应支持 XDS100v3  

    好极了

    马特