This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK:使用 Boostxl-3phganINV 有传感器 FOC 工程、f280049c MCU、I'm 当前位于 build 2、I'm 能够旋转电机、但我的电机正在升温、这是不寻常的

Guru**** 2924050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1567251/c2000ware-motorcontrol-sdk-using-boostxl-3phganinv-sensored-foc-project-f280049c-mcu-i-m-currently-at-build-2-i-m-able-to-rotate-motor-but-my-motor-is-getting-heated-up-which-is-unusual

器件型号:C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK


工具/软件:

我给出的 speedref 为 0.05、Vq 品尝值为 0.1000、我认为 使用的可能原因rg.Out(假 θ)不会将电压与转子磁通对齐。 即使平均电源电流很小、这也会产生很高的铁损耗、扭矩纹波和发热、但我不知道编码器校准是如何进行的、它如何对齐它以及第二个可能的原因可以是电气频率我将其更改为 500、因为我的电机额定转速约为 30000 rpm、它的基本转速值取决于它、因此我将其从 250 更改为 500。