This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H859TU-Q1:编译 HS_SE 代码预置工具时出现 CCS Makefile 错误

Guru**** 2898830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1573542/f29h859tu-q1-ccs-makefile-errors-when-buildng-hs_se-code-provisioning-tool

器件型号:F29H859TU-Q1


工具/软件:

您好:

我认为我的 CCS 设置有问题。 我当前正在尝试调试以下 TIFS 示例: tisfs_f29h85x_hs_se_se_code_provision__hsm0-0_nortos_ti-arm-clang、但在尝试使用 ARM 链接器时、我在中收到以下错误:

[520]python C:/ti/tifs_f29h85x_01_02_01_00/tools/boot/signing/mcu_rom_image_gen.py --image-bin C:/Users/a0506622/TIFS_workspace_3.0/tifs_f29h85x_hs_se_code_provisioning__hsm0-0_nortos_ti-arm-clang/Release/tifs_f29h85x_hs_se_code_provisioning.Release.bin --core HSM --swrv 1 --loadaddr 0x00000000 --sign-key C:/ti/tifs_f29h85x_01_02_01_00/tools/boot/signing/mcu_custMpk.pem --out-image C:/Users/a0506622/TIFS_workspace_3.0/tifs_f29h85x_hs_se_code_provisioning__hsm0-0_nortos_ti-arm-clang/Release/tifs_f29h85x_hs_se_code_provisioning.Release.hs.hsmimage --debug DBG_SOC_default --device f29h85x

[521]PROCESSOR_BEGIN:CreateProcess (NULL、python C:/ti/tifs_f29h85x_01_02_01_00/tools/boot/signing/mcu_rom_image_gen.py --image-bin C:/Users/a0506622/TIFS_workspace_3.0/tifs_f29h85x_hs_se_code_provisioning__hsm0-0_nortos_ti-arm-clang/Release/tifs_f29h85x_hs_se_code_provisioning.Release.bin --core HSM --swrv 1 --loadaddr 0x00000000 --sign-key C:/ti/tifs_f29h85x_01_02_01_00/tools/boot/signing/mcu_custMpk.pem --out-image C:/Users/a0506622/TIFS_workspace_3.0/tifs_f29h85x_hs_se_code_provisioning__hsm0-0_nortos_ti-arm-clang/Release/tifs_f29h85x_hs_se_code_provisioning.Release.hs.hsmimage --debug DBG_SOC_default --device f29h85x、...) 失败。
[522]gmake[3]:***[makefile_ccs_bootimage_gen:88:all]错误 2.
[523]gmake[2]:[Makefile:276:编译后]错误 2(已忽略)

[524]*****构建完成****

我目前使用的是 CCS 版本 2.3.1。 我有其他人在 CCS 版本 2.3.0.10 上运行相同的示例、没有任何问题。 关于上下文、我试图遵循上述示例: 文件:/// C:/ti/tifs_f29h85x_01_02_01_00/docs/api_guide_f29h85x/html/docs_src/code_provisioning/code_provisioning.html 请告诉我是否需要进一步澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能否确认您 的端是否安装了 OpenSSL 3.x?

    谢谢。此致、

    Nikhil Dasan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nikhil、

    我已安装 OpenSSL 3.5.0、并已添加到 PATH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    出现这种情况的原因有两个。  

    1.未安装 OpenSSL

    2.未安装 Python。

    您能给我分享以下 2 条命令的屏幕截图吗

    1. OpenSSL --version

    2. Python — 版本

    谢谢。此致、

    Nikhil Dasan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nikhil、

    您可以在下面找到版本详细信息:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    只是为了再次确认。 在 OpenSSL 上安装后是否重新启动计算机?  

    如果没有、您能否执行同样的操作并再次尝试导入工程并进行编译?

    谢谢。此致、

    Nikhil Dasan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nikhil、

    我很久以前就安装了 OpenSSL、并且自此多次重新启动。 我将尝试使用 CCS 20.3.0(这有助于在他人的笔记本电脑上进行示例工作)、然后重新启动、重新导入工程。 如果此版本正常、我将返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    现在至少第一个问题消失了、它可以移至  mcu_rom_image_gen.py 脚本中。  

    我是否可以知道您在这里构建该工程所遵循的过程?  

    谢谢。此致、

    Nikhil Dasan