This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P550SJ:DMA 器件勘误表(DMA 读取过时结果)说明

Guru**** 2896180 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1575306/tms320f28p550sj-dma-silicon-errata-dma-read-of-stale-result-clarification

器件型号:TMS320F28P550SJ
主题中讨论的其他器件:TMS320F28379D

工具/软件:

您好、

我刚刚从使用 MCU“TMS320F28379D"过渡“过渡到“TMS320F28P550"。“。

当我使用“TMS320F28379D"时“时、 我必须 实施权变措施来处理 DMA 的器件勘误表(特别是“DMA 读取过时结果“)、并且 我意识到 TMS320F28P550 的器件勘误表文档中未提到这个问题。 我想与 TI 确认、在使用 TMS320F28P550 时、不再担心 DMA 的这一特定器件勘误表。

谢谢您、

Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 TI 的人员能确认此信息、我不胜感激。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    我相信此勘误表已在较新的器件(包括 F28P55x)中修复、但我们来确认并回复您。

    此致。

    Delaney  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    F28P55x 已在 ADCCTL1 中添加了一个称为 TDMAEN 的位、该位在启用时允许 DMA 触发早于来自 ADC 的 CPU 中断发生、请参阅以下说明。 是的、如果使用此设置、F28P55x 中的勘误表问题已修复。  

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Delaney:

    感谢您提供的信息。 它真的很有帮助。

    Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    很高兴我能提供帮助! 我将关闭此主题、但如果您有任何其他问题、请随时发布另一个主题。

    此致、

    Delaney