This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:如何在 Code Composer Studio 中按“Terminate"后“后停止 PWM 输出 (LAUNCHXL-F28379D + Simulink)

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1573601/launchxl-f28379d-how-to-stop-pwm-output-after-pressing-terminate-in-code-composer-studio-launchxl-f28379d-simulink

器件型号:LAUNCHXL-F28379D


工具/软件:

大家好:

我正在使用 LAUNCHXL-F28379D 视图。 我在构建我的代码 MATLAB Simulink 然后使用进行运行 Code Composer Studio (CCS) 10 毫安。

我正在生成一个 PWM 信号 以驱动 A 直流/直流转换器 。 问题是这样 然后在 CCS 中按“Terminate"</s>“ 、PWM 输出 继续运行 甚至更糟的是 保存最后一个输出状态 。 这可能会导致类似的问题 变压器饱和 或者、如果我忘记重置或断开控制器、可能会对电路造成潜在损坏。

CCS 或 Simulink 中是否有方法或设置来自动使控制器 停止输出(将 PWM 设置为 0) 我是否终止调试会话?

理想情况下、我希望:

  • 将 PWM 转换为 启动 四个字段中的位

  • 停止(输出 0) “Terminate"时“时自动发出

非常感谢您就此问题提供任何建议或经验!
谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    LaunchPad 上有一个复位按钮、您可以使用该按钮进行硬件复位。 CCS 调试视图中还有 MCU 复位和重启按钮、用于以软件方式进行复位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    感谢您的答复。  

    您能向我指出  CCS 调试视图中的 MCU 复位和重启按钮、因为我似乎找不到这些按钮吗?  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它们将在这里。