This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28384D:在 GUI Composer 的工作模式下

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1576737/tms320f28384d-on-the-operating-mode-of-gui-composer

器件型号:TMS320F28384D


工具/软件:

您好、

我使用 C2000 MCU 和 GUI Composer。 GUI Composer 是否以实时模式运行? 如果没有、如何以实时模式运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    GC(以及在这方面使用的 CCS)通常会对 C2000 器件进行实时存储器访问。  

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    这是否意味着 GC 在默认情况下以实时模式运行? 如果是、是否必须将 ST1 寄存器中的 DBGM 位清零作为实时模式的必要条件? 换句话说、如果清除该位、GC 应用程序是否会自动在实时模式下运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是否意味着 GC 在默认情况下以实时模式运行?

    默认情况下、存储器访问是粗鲁的实时模式访问。

    本主题提供了一些可能有用的更多信息:

     TMS320F280049C:启用器件实时模式 

    请注意、虽然启用了粗鲁的实时存储器访问、但不会后台中断(停止时为中断提供服务)。 但是、我不知道为什么 GC 应用程序会出现这种情况。

    谢谢

    Ki