This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:SYS 配置工具

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1573112/tms320f28p650dk-sys-config-tool

器件型号:TMS320F28P650DK


工具/软件:

您好:   

我正在使用系统配置工具来处理设备的主要分配(尚未构建的电路板)。  静音问题侧重于微控制器上的 JTAG 引脚分配。  在系统、控制、通信、软件或我找到的任何其他地方似乎都没有自动配置 JTAG 引脚的选择。  是否需要使用 GPIO 引脚分配来设置 JTAG 引脚?

谢谢

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    无需为 JTAG 引脚配置 PinMux。 TMS 和 TCK 各有一个专用引脚、而 TDI/TDO 可由应用配置为用作 GPIO。 如果您希望将 TDI/TDO 用于其他用途、请参阅 数据表以了解引脚多路复用 选项:  

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢