This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28PLC84:实现 FCC 频段

Guru**** 3001220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1577972/tms320f28plc84-implementing-fcc-band

器件型号:TMS320F28PLC84


您好、

客户有大量的 TMS320F28PLC84PNTR 调制解调器、适用于 CENELEC A 窄带 PLC 如果要实施 G3-PLC FCC 应用程序、他们是否必须对调制解调器进行重新编程?

他们知道我们不再支持 PLC 堆栈的软件。

谢谢、
Louis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Louis,  

    我认为 PLC84 不支持 G3 FCC 协议/调制解调器;基于我的内存实现该目标需要 F28379 类器件。  我相信支持 FCC 的软件包、在启动时会进行设置以选择协议、但我不认为仅 G3-CEN FW 会有 G3-FCC 选项。  请告诉我这是否合理。

    此致、

    Matthew