This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M08:输入阻抗

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131M08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1577995/ads131m08-input-impedance

器件型号:ADS131M08


您好:
我对 ADS131M08 的输入阻抗有疑问。 为了利用整个测量范围、我们使用 PGA=1 配置的 ADS、分压电阻为 6.2k Ω。  
在此配置中、输入阻抗会影响我们的测量结果、因为输入阻抗通常为 330k Ω。 因此、我们希望在生产过程中校准测量电路。

ADS131M08 的输入阻抗在温度和老化过程中是否几乎保持恒定?

在运行期间是否有其他因素会改变输入阻抗?


此致

Ralf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Ralf:

    输入阻抗与增益设置和模式有关、从下面 ADS131M08 数据表中的图可以看出、输入阻抗也随温度的变化而变化。  如果您的设计中存在这一问题 、ADS131E08 是一个不错的选择、因为它具有高输入阻抗。

    BR、

    Dale