This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P550SG:具有 64 引脚的任何 QFN 封装

Guru**** 2903380 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1577589/tms320f28p550sg-any-qfn-package-with-64-pins

器件型号:TMS320F28P550SG


您好、

由于存在一些限制、我想使用 QFN 封装和 56 封装 MCU、只是有点太小了。 C2000 是否有任何具有 64 个引脚和 QFN 的 MCU 系列? 任何其他封装变化也会有所帮助。 我目前正在考虑的是 TQFP80、它非常大。

谢谢。此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们的专家是今天的 OOO、请期待下周初回复。

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    F28P550 提供的封装是我们全系列使用的典型封装。  在我们的较大器件上有一些 256 引脚 BGA、但我认为这不是您需要的

    我不知道 C2000 的引脚数高于 56 的 QFN 封装。

    此致、
    Matthew