This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379S:使用 TMS320F28379S 中的单个计数器通过 CLB 生成延迟信号

Guru**** 2903660 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1577116/tms320f28379s-to-generate-a-delay-signal-with-clb-using-a-single-counter-in-tms320f28379s

器件型号:TMS320F28379S


您好、

我们是否可以使用单个计数器在 TMS320F28379S 控制器的 CLB 逻辑块中实现以下目标。

在第二个输入 (in1) 检测到下降沿的固定延迟之后、无论其输入 (in0) 如何、我都希望对输出信号强制为低电平。

(我将 CLB 逻辑块的其余两个计数器用于其他目的)

谢谢、
Shreni

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shreni:

    输入 1 的下降沿就是开始固定延迟的信号。 我是否理解正确?

    此致、
    Aj Favela.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Favela:

    是的、输入 1 的下降沿开始延迟。 下面是图片供您参考

    “IN1"低“低电平时输出应为低电平(延迟后)、与“IN0"的“的状态无关  

    谢谢、  

    Shreni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shreni:

    是的、您可以使用一个计数器来执行此操作。 您的匹配值 1 或 2 将是您要更改的设置、以确定延迟的时长或时短。

    此致、

    Aj Favela.