This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:通过 API 下载 C2000Ware

Guru**** 2929130 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1580009/tms320f28379d-c2000ware-download-via-api

部件号:TMS320F28379D
主题:C2000WARE 中讨论的其他器件

尊敬的团队:

代表我们的客户发帖。

作为内部流水线项目的一部分、我们希望进一步实现开发流程的自动化。 一个核心组件是将适用版本的 C2000Ware 自动集成到我们的构建环境中。

为了高效且无需手动干预实现这一点、我们需要一种方法以编程方式检索和下载 C2000Ware 的可用版本。 理想情况下、这可以通过允许安全身份验证和访问相应资源的 API 来实现。
如果这种接口已经存在或已有计划,我们将非常希望获得关于其使用和集成的更多信息。 如果目前没有计划这样做、我们也希望找到能够自动访问所需文件的替代解决方案。

提前感谢您的支持。  

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danilo,我不知道有任何计划添加这种类型的 API ,但这可能是在企业层面上完成,而不是由任何特定的业务驱动。  您可能知道、TI.com 包含有关受支持 API 的信息、并且似乎提供了一个 API 支持论坛。  也许在那里重新发布您的问题?  很抱歉、C2000 没有任何具体的信息来对此提供帮助。