This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-DC-DC-BUCK:修订版 2.1 设计的降压参数

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDM-DC-DC-BUCK, SYSCONFIG, BOOSTXL-BUCKCONV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1566283/tidm-dc-dc-buck-buck-parameters-for-rev-2-1-design

部件号:TIDM-DC-DC-BUCK
主题中讨论的其他器件: SysConfigBOOSTXL-BUCKCONV

工具/软件:

你好

我正在使用较新版本的 TIDM-DC-DC-BUCK (F280049C LaunchPad 以及降压转换器、其中 C9 未组装) 。 我在此论坛上的某个主题中读到、在较新的电路板中、C8 更改为不同的 C 值、并具有不同的 ESR。 我想确保 CCS main.syscfg 中具有的值是正确的。 默认项目附带以下内容:

这些值是否已更新、或者我是否需要更改任何内容? (输出 C8 耦合电容及其 ESR)

谢谢、
Kamakshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kamakshi:

    该工程尚未更新以反映更新的硬件、因此您需要手动进行更改。 C8 的新部件是 EEU-FR1E471LB  

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter

    感谢您提供器件型号!

    我看数据表中没有列出 ESR。 Mouser 网站上说这是 30 米。 ESR 对 C8 的用途是什么?  

    谢谢、
    Kamakshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kamakshi:

    奇怪的是、ESR 未列出。 我需要联系我们的培训合作伙伴 Biricha、了解他们在软件测试中的价值。 我希望能在第二天或第二天内知道

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    感谢您联系 Biricha、希望他们尽快回来。

    我无法在的“功率级“部分中将电容更新为 470uF main.syscfg 。 参数被锁定(灰显)。  如何更新参数? 我是否可以在 Kit.json 文件中对其进行更改?

    谢谢、
    Kamakshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kamakshi:

    我仍在等待我们的联系人的回复。 SysConfig 菜单中应该有一个可用于编辑参数的自定义选项

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    感谢您让我知道!

    在 SysConfig 菜单中的哪里可以找到自定义选项? 我无法通过下拉菜单在 GUI 中找到它、甚至无法右键点击 main.syscfg 文件。  

    感谢您的帮助。  

    谢谢、
    Kamakshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kamakshi:

    很抱歉耽误响应。 自定义模式可通过“硬件“>"工厂“工厂“选项访问。 当前选择它作为 BOOSTXL-BUCKCONV、但可将其调整为自定义模式以自定义电路板参数

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    感谢您的回复!

    当我将设备更改为自定义并重新编译工程时、遇到了错误。

    如何解决此 SysConfig 错误?


    谢谢、
    Kamakshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kamakshi:  

    您能否从编译器中提供整个控制台日志错误?

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    控制台日志错误为-


    谢谢您、
    Kamakshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kamakshi:  

    该视频提到无法找到 Kit.json 文件。 您能否查看搜索到的路径以查看可能缺少的内容? SDK 中通常有一个用于存储受控体信息的 Kit.json 文件。 这可能没有正确地复制到文件系统

    此致、

    彼得