This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H850TU:使用最新的版本更新 F29H850TU SDK git repo

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: F29H850TU

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1574841/f29h850tu-update-f29h850tu-sdk-git-repo-with-latest

器件型号:F29H850TU


工具/软件:

您好:

我想申请 F29H850TU SDK git repo 的更新以及可用的最新版本 (1.02.01.00)。

提交·TexasInstruments/f29h85x-sdk

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mrinali:

    我们将很快更新 C29 git 集线器。

    此致、

    Anand

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anand:

    上述请求用于持续进行的项目工作。

    我们什么时候可以在 GitHub 上找到最新的 SDK?

    谢谢您、

    Mrinali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我有一个后续问题; 您能帮助标记最新的 SDK 版本(如前所述)吗?  

    提交·TexasInstruments/f29h85x-sdk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mrinali:

    我们已经标记了最新的 SDK:

    此致、

    Anand