This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:CLB 配置

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1575405/tms320f280039c-clb-configuration

器件型号:TMS320F280039C
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的专家:

客户的应用是 5500W 全桥 LLC。 初级侧由 EPWM1​​模块输出驱动、次级侧同步整流由 EPWM4 模块输出驱动。
由于 CLB 模块的复杂性、没有使用 syscfg 配置相关 CLB 寄存器的全面参考示例。 现有参考材料过于简单、在配置 CLB 寄存器方面几乎没有帮助。
如果您能提供实现相关功能的详细配置步骤(例如,如何启用 ADC 触发的 ePWM 高侧关断、如何将 ePWM 高侧波形复制到 ePWM 底部波形、如何将初级侧 ePWM 波形复制到次级同步整流 ePWM、以及如何限制次级同步整流 ePWM 的导通时间)、我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Angela、

    我们可能没有与此确切 CLB 场景相匹配的参考设计、但如果需要 CLB、我可以自行指导您实现这些功能。 我建议查阅 C2000 Academy 以了解 CLB 和 CLB 工具用户指南、从而熟悉使用 SysConfig 配置 CLB。

    谢谢您、

    Luke