This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H859TU-Q1:如何轻松地将两个 SysConfig 文件合并到一个 SysConfig 文件

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1578545/f29h859tu-q1-how-to-merge-two-sysconfig-file-to-one-sysconfig-file-easily

器件型号:F29H859TU-Q1
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

您好的团队、

我向我的客户询问这个问题。

1.在客户团队中,它会有很多人同时开发一个项目。 每个人都负责不同的模块、因此它存在大量的 SysConfig 文件。 它们如何轻松地将这些 SysConfig 合并到一个 SysConfig 中?

他们会选择多核芯片、因此存在 CPU1 和 CPU3 SysConfig、如何轻松地将这两个 SysConfig 文件合并到一个 SysConfig 文件中?

BRS

Shuqing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuqing:

    让我明天再回复您。

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuqing:

    通过将文本从一个复制到另一个、可以轻松地合并两个 SysConfig 文件。 可通过执行以下操作以文本形式打开.syscfg 文件:

    • CCS 12.8.1 及更旧版本
      • 右键点击.syscfg 文件>> Open Without >> Generic Text Editor(使用>>通用文本编辑器打开)
    • CCS 20 和更高版本
      • 右键点击.syscfg 文件>> Open With... >>文本编辑器

    如果一切正常、您可以在保存组合版本后双击 SysConfig 文件、以重新启动 SysConfig GUI 并查看添加的所有模块。 在某些情况下、如果两个文件中存在冲突信息、您可能会收到 SysConfig 错误、必须再次编辑文本才能解决该问题。 这些错误通常很容易解决、但是如果他们对错误消息有任何疑问、请告诉我。

    请注意、对于多核、它们需要一个单独的 CCS 工程(和单独的.syscfg)来加载到每个内核上。 因此、应该没有必要合并文件。  

    如果回答了他们的问题、请支持此回答。  

    此致、

    Delaney