This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P659DK-Q1:CPU2 中的固件升级

Guru**** 3001220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1579354/tms320f28p659dk-q1-firmware-upgradation-in-cpu2

器件型号:TMS320F28P659DK-Q1


您好、

目前、我能够.bin通过 CAN 通信接收 CPU1 的文件、使用自定义引导加载程序将其写入闪存、然后跳转到 CPU1 的闪存组以成功引导。

现在、我要对 CPU2 执行相同的操作。 可以使用吗 引导加载程序 将 CPU2 刷.bin写到单独的存储体中? 我计划设置 CPU2.cmd 文件中的 codestart 根据该银行。

如果我执行此操作、在复位后、CPU1 和 CPU2 是否都会按预期运行?

此外、我是否需要使用 CPU2 的 ROMS 指令文件 效果呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是的、您可以使用相同的引导加载程序来刷写 CPU2 的固件 只要在固件升级期间将 CPU2 闪存组所有权分配给 CPU1 即可 。 否则、CPU1 将无法访问 CPU2 的闪存。 请参阅 SysCtl_allocateFlashBank () 来重新分配闪存存储体。

    此外、我是否需要使用 CPU2 的 ROMS 指令文件 还是?

    是的、您 还需要 CPU2 的 ROMS 指令。

    此致、

    马特