This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PFC23338EVM-107:评估板不工作 — 已请求更换

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: PFC23338EVM-107

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1577256/pfc23338evm-107-evaluation-board-not-working-replacement-requested

器件型号:PFC23338EVM-107


我根据用户指南设置 PFC23338EVM-107。 施加交流输入后、输出不会调节到 385V。相反、它遵循大约平方 (2)*Vac、即电路板的行为类似于简单的交流整流器、而不是有源 PFC。 这表明升压开关未按预期工作。 我已经在线提交了很多 E2E 问题、但都没有解决我的问题。 板没有损坏,没有过度使用,但一旦我买了就不能用. 我没有时间缓慢调试所有内容。 我想更换电路板。  

订单号为 T05694194。 批号为 4018172SVT。 配送追踪代码为 0379908ZEA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tete Yin:


    您能否在主题(或标签)中使用正确的控制器器件型号重新发布问题、以便分配给正确的团队、并获得更快/准确的响应?


    谢谢你。

    此致
    Hemanth