This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H850TU:FreeRTOS 链接错误

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1577284/f29h850tu-freertos-linking-error

器件型号:F29H850TU
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

如何解决 FreeRTOS 生成的文件中的链接错误?

我配置了 FreeRTOS 任务、当我调用 init API 时、链接无法正确。

我已经包括“c2000_freertos.c “的头文件
除了将 SysConfig 包括到编译器包括中之外、从 FreeRTOS 的角度、编译器中还应该包含一些内容吗?  

image.png

请注意、当我关闭此文件生成并手动粘贴时、编译已成功完成。

image.png

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    向上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    对延迟深表歉意。

    我看到您已排除从 SysConfig 生成的 c2000_freertos.c 文件。 该文件中定义了 init 函数。 在编译中启用此文件应该可以解决该问题。

    此致、

    Veena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Veena:

    启用该文件时就会出现问题、手动禁用并粘贴该文件时、可以构建工程。

    问题是为什么我启用该文件生成时会出现链接错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [quote userid=“669506" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1577284/f29h850tu-freertos-linking-error

    image.png

    [/报价]

    您认为在此图像中、如果您启用 c2000_freertos.c 文件、表示 未定义错误 freertos_init?

    是否可以在启用此功能的情况下共享完整的控制台日志(不带本地副本)?

    此致、

    Veena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Veena:

    对不起,我没有权限分享它...  
    否则...
    我的意思是、当我启用它时、它是这样的


    此错误显示为“我再次尝试了它“。

    image.png

    所以、我必须像这样关闭它、

    image.png

    并将内容复制到我的主文件、以便能够链接和编译工程、但这是一个临时解决方案、我需要知道一种自动生成文件的方法、并能够在没有链接错误的情况下进行链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否从 CCS 工程编译中排除了该文件? 您在 syscfg 文件夹下看到该文件吗?

    您能否确认它是否包含在构建中? 在控制台日志中、您应该找到以下内容-

    此外、在链接期间、应包括相应的目标文件:

    此致、

    Veena