This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H859TU-Q1:如何使用多核 SysConfig 构建多核工程

Guru**** 2932890 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1577209/f29h859tu-q1-how-to-build-a-multi-core-project-with-multi-core-sysconfig

器件型号:F29H859TU-Q1
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

您好的团队、

向我的客户询问。

我们在 SDK 中提供了多核演示、在此工程中、我们可以看到其中包含一个用于链接 CPU1 工程和 CPU3 工程的文件夹、此文件夹的功能是什么、我们是否有更多用于拆分的文档

image.png

2.在这个项目中,它包括多核 sysconfig,如何生成它? 我们是否有更多的蒸馏文档用于此? 我提出这个问题是因为客户自己会创建一个新的多核项目、而不是基于我们的演示来开发他们的项目

3.在 CPU1 工程中、它包含一个 SysConfig;在 CPU3 工程中、它还包含一个 SysConfig、如果我使用 CPU1 SysConfig 修改 CPU3 配置、是否正常? 它是否链接到 CPU3 SysConfig?

4. CPU3 SysConfig 中不存在 GPIO 配置吗?
image.png

BRS

Shuqing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuqing:

    我已经邀请了专家,他们应该很快回复你。

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuqing:

    1.我们在 SDK 中提供了多核演示、在此工程中、我们可以看到它包含一个文件夹、用于链接 CPU1 工程和 CPU3 工程、此文件夹的功能是什么、我们是否有更多的蒸馏文档

    此文件夹将两个内核工程文件链接到“多“工程文件。 这是执行调试时构建的多文件、因此必须包含

    在此项目中、它包括多核 SysConfig、如何生成它? 我们是否有更多的蒸馏文档用于此? 我提出这个问题是因为客户自己会创建一个新的多核项目、而不是根据我们的演示开发他们的项目

    让我在 syscfg 团队中循环回答该问题、因为他们会知道是否有更多有关如何生成此文件的文档。  

    [quote userid=“610907" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1577209/f29h859tu-q1-how-to-build-a-multi-core-project-with-multi-core-sysconfig CPU1 工程中包含一个 SysConfig;在 CPU3 工程中、它还包含一个 SysConfig、如果我使用 CPU1 SysConfig 修改 CPU3 配置、是否正常? 它是否链接到 CPU3 SysConfig?

    是的、如果打开 C29x1.syscfg 并将选项卡切换到 CPU2、您所做的更改将应用于 CPU2。 同样的工作原理相反、如果您打开 C29x2.syscfg 并将选项卡切换为 CPU1、这些更改将反映在 CPU2 上。  

    [quote userid=“610907" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1577209/f29h859tu-q1-how-to-build-a-multi-core-project-with-multi-core-sysconfig CPU3 SysConfig 中不存在 GPIO 配置吗?
    [/报价]

    在本示例中、每个 CPU 在 syscfg 内的 GPIO 配置无关紧要、因为相应的 CPU .c 文件都是打开和关闭 LED 的文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的团队、

    对此有任何更新?

    BRS

    Shuqing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuqing:

    2.多核 SysConfig 视图是每个内核的单独.sysconfig 文件、这些文件由链接在一起 system.xml  led_ex1_blinky_cpu1_cpu3_multi 系统工程目录中的文件。 若要使用多核 SysConfig 启动新工程、您可以 在 CCS 中导入 empty_project_multi 示例工程、该工程全部 3 个内核均具有 SysConfig。 无法从独立的 SysConfig GUI 直接打开多核 SysConfig 视图(不过,这可以通过命令行实现,可以在需要时提供更多详细信息)  

    4.要附加、在 C29 中、CPU1 必须在 SOC 上配置所有 GPIO、这就是它在 CPU3 SysConfig 中不可用的原因。 应在 CPU1 SysConfig 的“内核选择“配置中适当地分配需要由 CPU3 控制的 LED。  

    此致、

    Arnav