This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M36P53C2:F28388D:如何创建库

Guru**** 2896150 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1578964/f28m36p53c2-f28388d-how-to-create-a-library

器件型号:F28M36P53C2


你好。

我们希望为 F28388D 创建库。

是否有相应的指南或文档?

 

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我不知道有具体的文档对此进行了说明、但您可以 在此处执行该主题中的以下步骤

    将源代码整理到 CCS 工程中。  请按照 创建新 CCS 工程 (属于较大文章)一文中的说明进行操作。  请确保选择输出类型  静态库  不是  快捷方式 。  如果看不到标题为的下拉框  输出类型 、然后单击  工具链 。 这将更改对话框、因此您可以看到  输出类型 。  您将创建其他可执行工程、用于测试、调用库中的函数。   

    此致、

    Delaney