This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157:十六进制文件编辑

Guru**** 2918660 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1578956/tms320f2800157-hex-file-edit

器件型号:TMS320F2800157


您好:

我尝试使用 hexview 来编辑 CCS 生成的十六进制文件、我发现 hexview 无法正确打开十六进制文件、因为每行中的地址偏移量计为 16 位、但 hexview 计为 8 位。 我想知道是否有办法使 hexview 正确打开十六进制文件、或者有其他工具来编辑 CCS 生成的十六进制文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我对 hexview 实用程序没有太多的经验、因此我无法对此进行评论。 但 CCS 编辑器中十六进制文件的视图看起来是正确的。 对于其他工具、我没有任何其他建议。 只需查看该工具是否可以考虑这样一 个事实:对于 C2000、可寻址的最小单元是一个 16 位字、而不是一个 8 位字节。 因此、在 0x20 的 8 位字节之间、地址增量为 0x10。   

    谢谢

    Ki