This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800156-Q1:对 ACO 功能的 FPU 支持

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1579120/tms320f2800156-q1-the-fpu-support-for-acos-function

器件型号:TMS320F2800156-Q1
主题:C2000WARE 中讨论的其他器件

你(们)好  

I‘m 使用 F2800156 进行电机控制。

我发现 sin 和 cos 函数具有适用于宽松版本的 FPU 支持库、但 Acos 函数不是?

是否有办法最大限度地缩短 Acos 功能的运行时间?

此致

箭头

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用我们的 FPUFastRTS 库(在 C2000Ware 中的 libraries\math\FPUfastRTS 下)、该库利用 TMU 对 asinf 和 acosf 进行了优化实现。

    谢谢、

    Sira