This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039:更新客户引导的建议

Guru**** 2918550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1578812/tms320f280039-suggestions-to-update-customer-boot

器件型号:TMS320F280039


您好专家

客户想要更新从 0x8 0000 开始的客户引导、但如果客户引导更新失败、则会导致 DSP 无法进入客户应用程序并且无法再更新固件、是否有任何稳健性方法来更新客户引导?

Thannks

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您是否说客户希望规划引导加载程序的备份固件升级方法、以防编程期间出现故障?  

     他们可以探索的一个选择是 配置 BOOTDEF 寄存器、以 在出现故障时包含备用 ROM 引导加载程序选项(SCI、CAN 等)。 发生故障时、他们可以配置引导引脚来执行备份 ROM 引导加载程序、并加载闪存内核以将新的引导加载程序编程到闪存中。

    此致、

    马特