This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H859TU-Q1:它可以&'t 对闪存进行编程

Guru**** 2903660 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1579117/f29h859tu-q1-it-can-t-program-the-flash

器件型号:F29H859TU-Q1


您好的团队、

我向客户询问此问题、我的客户希望将演示刷写到 F29-EVM-EVM SOM、但失败了

image.png

然后、我要求他们将引导模式设置为等待引导、但仍然失败。

然后检查它们的闪存设置、它是 bankmode2、与寄存器值相对应

image.png

然后我要求他们使用闪存插件擦除闪存,但也失败,具有相同的错误代码:无法读取 0x3008004C

然后读取闪存、0x10000000~0x101FFFFF 中的数据和 0x10400000~0x105FFFFF 中的数据为 FF

然后、我要求他们加载在 ram build 配置中的 out 文件、它可以成功加载并成功运行

您能告诉我为什么会发生这种情况吗?

BRS

Shuqing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Shuqing:

    您能提供此 EVM 的修订版本吗?  

    他们正在加载哪个示例? 从屏幕截图中很难阅读。

    0x3008004C 映射至 SSU_GEN_REGS、它们是否在正在刷写的示例中启用了 SSU?

    此致、

    Marlyn