This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P550SJ:引导加载程序中 MCAN msgRAMConfigParams.LSS 的配置会影响通信。

Guru**** 2901290 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1575912/tms320f28p550sj-the-configuration-of-mcan-msgramconfigparams-lss-in-the-bootloader-affects-communication

器件型号:TMS320F28P550SJ
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的 Champs:

目前、客户使用的是 F28P550 的 MCANB。

如果在引导加载程序中将 msgRAMConfigParams.LSS 设置为 2 并在应用程序中设置为 4、则会导致应用程序中的最后两个邮箱无法触发接收中断。

如果我们尝试在引导中使配置与应用中的配置保持一致、即将 msgRAMConfigParams.LSS 设置为 4、应用程序中的最后两个邮箱可以正常触发接收中断。

我们是否要求 MCAN 消息 RAM 配置在所有阶段(APP 和引导)必须完全相同? 我怀疑可能是这种情况、但我没有找到任何相关文档。 请确定此问题的原因、并提供相应的文档。 谢谢你。

此致、

Julia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Champs:

    是否有任何更新? 谢谢!

    此致、

    Julia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Julia、

    我不知道是否需要确认 MCAN MSG_RAM 配置在引导和应用程序阶段都是等效的。 引导完成后、应用程序应该能够根据需要重新配置 MCANB 外设。 无论启动的原始设置如何、您能否确认应用是否正确地重新配置了寄存器?

    这是两个测试场景之间唯一更改的参数吗?

    此致、

    Zackary Fleenor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Zackary、

    这是两个测试方案之间唯一更改的参数吗?

    是、仅客户更改 MCAN MSG_RAM 的配置。

    客户检查登记、没有发现问题。 我已将客户的 MCANB 配置转发给您脱机。 您能否检查一下是否有任何器件需要调整? 谢谢!

    此致、

    Julia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julia:

    我将查看离线提供的代码。 SysConfig 是否用于应用 MCAN 配置? 如果是、您是否也可以提供.syscfg 文件?

    此致、

    Zackary Fleenor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Zackary、

    客户不使用 SysConfig。 它们可以手动配置 MCAN 代码。 由于客户的政策、他们只能向我们提供图片。 我是否需要与客户核实其他事项?

    谢谢!

    此致、

    Julia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Julia、

    这都是在定制硬件还是使用 TI EVM 上完成的?

    引导成功后、内部环回模式是否按预期工作?

    此致、

    Zackary Fleenor