This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M36P63C2:【错误报告】在调试会话 F28P55X 下不会触发 MCAN 中断

Guru**** 3004740 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1578637/f28m36p63c2-bug-report-mcan-interrupt-is-not-triggered-under-debug-session-f28p55x

器件型号:LAUNCHXL-F28P55X
主题:C2000WARE 中讨论的其他器件

您好、  

我正在使用 C2000Ware (6.00.00.00) SDK 以及 F28P55X 开发套件开发 MCAN 协议。

我注意到在调试((Tx 和 Rx FIFO 事件)期间未进入配置的中断线、并且我只能根据是否通过切换 GPIO 引脚触发了中断来确定。

您能对此进行研究吗?

谢谢、

小号