This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28E120SC:CCS 12.8.1 是否支持 F28E12x 开发?

Guru**** 2930430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1578547/f28e120sc-can-ccs-12-8-1-support-f28e12x-development

部件号:F28E120SC


尊敬的 champs:

 

我向我们的客户询问这个问题。

用户能否使用 Help -> Install Device Support 来升级 F28E12x 的器件支持?

还是只应使用 CCS 20.3.x 或更高版本?

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    CCS 12.x 现在已被弃用、支持已有一段时间。 仅 CCS 20.3.x 等当前 CCS 版本支持 F28E 等新器件

    或者他们是否只使用 CCS 20.3.x 或更高版本?

    是的。 CCS 12 支持已被严重弃用、不支持 F28E。

    谢谢

    Ki