This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157:UniFlash 不能连接到 LaunchPad157

Guru**** 3004740 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1578261/tms320f2800157-uniflash-will-not-connect-to-launchpad157

器件型号:TMS320F2800157
Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASH

您好、

尝试将 UniFlash 与 F2800157 LaunchPad 配合使用。  可以发现该协议并启动连接。  由于我尝试学习如何使用 UniFlash 并且不想写任何内容、因此我尝试读取存储器并收到两个错误:

错误!
无法读取未定义的属性(读取'addListener')

Texas Instruments XDS110 USB 调试探针/IcePick_C_0
连接到目标时出错:(错误–2131 @ 0x0)无法访问器件寄存器。 重置器件、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电、和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如下 TCLK)。 (仿真包 20.3.0.3656)

我找到了 039 LaunchPad 的以下链接、出现了类似的错误、但没有看到任何修复: LAUNCHXL-F280039C

我从会话中下载了 ccxml 文件、但没有看到任何可以修改的内容来解决问题。




    
    
          
          
          
          
      
        
      
    
  

希望您能提出一个解决方案。

John