This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK:SFRA 数据输出与 TI 补偿器工具不匹配

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: SFRA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1577821/c2000ware-digitalpower-sdk-sfra-data-output-mismatch-with-ti-compensator-tool

器件型号:C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK
主题:SFRA 中讨论的其他器件

您好 TI 支持团队:

我目前正在基于 C2000 的工程中使用 SFRA(软件频率响应分析器)库。 我注意到、当我导出 SFRA 数据(幅度和相位)并在 TI  补偿器工具中查看它时、绘制的响应与我在系统中查看相同数据或手动绘制数据时观察到的结果不同。

在  Compensator 工具中查看时、SFRA 的数据输出显示不同的原因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    该专家目前已离职。 请预计响应会延迟几天。

    此致、

    Allison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您是否在固件中使用补偿设计器建议的 PI 控制器(即 DCL_PI_C1/C2/L1 以及相应的 Kp 和 Ki 值)?

    我认为 SFRA GUI 绘制了不使用控制器的开环波特图(即仅限受控体模型)、而补偿设计器绘制了包括建议的 PI 控制器的开环波特图。 如果选中 Plant 复选框而不是 OL、则应该会看到匹配的波特图。

    您能否通过检查确认一下? 如果您希望这些图与补偿设计器中的图匹配、则需要使用补偿设计器推荐的控制器(例如,DCL_PI_C1/C2/L1)。

    此致、

    Shashank