This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1507:是否计划发布新版本?

Guru**** 2889230 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1580836/mspm0g1507-is-there-a-planned-release-of-a-new-revision

部件号:MSPM0G1507


大家好!

是否有可能对以下勘误表进行硬件级修复? (是否有计划发布的新版本?)

  • DMA_ERR_01
  • UART_ERR_02
  • UART_ERR_06
  • UART_ERR_07
  • UART_ERR_08
  • UART_ERR_09

此致、

ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    有关产品路线图的信息、建议联系您的 TI 销售代表。

    马修