This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H850DM:VDD 降至 1.19V 以下时的 F29 行为

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS653860-Q1, LAUNCHXL-F29H85X

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1580931/f29h850dm-f29-behavior-when-vdd-drop-below-1-19v

器件型号:F29H850DM
Thread 中讨论的其他器件:TPS653860-Q1、TPS650366-Q1、 F29H85X-F29H85X-EVM SOMLAUNCHXL-F29H85X

您好的团队、

F29 要求 VDD 电源轨的最低电压为 1.19V、但该器件没有 VDD BOR。 客户需要选择外部显示器 IC 来监控 VDD。 VDD 的范围非常小、如果外部 BOR 设置为 1.19V、则外部 BOR 很可能由噪声触发。 是否知道如何选择 BOR 芯片?

同时、如果客户选择 1.19V 以下的阈值、在某些情况下、VDD 可能会降至 1.19V 以下、在这种情况下、CPU 的行为是什么? 它是否会像 ST 器件那样自动降低频率?

此致、

挂起

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    您好 Hang、

    我们在 F29H850 数据表下面添加了一个有关电源管理选项的部分:

    • 推荐的 TPS653860-Q1 和 TPS650366-Q1 电源管理 IC (PMIC)  
      • 专为满足器件电源要求而设计的配套 PMIC  
      • 灵活的映射和出厂编程配置、支持不同的用例
      • 符合功能安全标准的 PMIC、可支持外部电压监控和看门狗计时器 MCU 安全要求

    “相关产品“  

    • TPS653860-Q1 — 适用于安全 MCU、硬件完整性等级高达 ASIL-D 的功能安全合规型多轨电源 有关原理图参考、请参阅 F29H85X-F29H85X-EVM SOM。
    • TPS650366-Q1 — 适用于硬件完整性等级高达 ASIL-B 的安全 MCU 的功能安全合规型多轨电源 有关原理图参考、请参阅 LAUNCHXL-F29H85X。

    上述内容将添加到下一个发布版本中。  添加这些选项是为了满足对 F29H850 上两个电源轨进行电压监控的需求。

    对于第二个问题、低于指定的最小值的 VDD 可能会影响 Bootrom 的执行。  在 Bootrom 执行期间、内部电源轨监控器会对 Bootrom 代码执行序列进行门控、如果电源轨低于阈值、则代码可能会强制器件复位。  请注意、内部电源轨监控器阈值是粗略的、不用于精密电压监控、因此需要外部监控器。  由于 内部电压监控依赖性、F29H85x Bootrom 不支持降低较低 VDD 内核的工作频率。

    此致、

    Joseph