Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE
主题:C2000WARE 中讨论的其他器件
工具/软件:
您好、专家!
祝你度过美好的一天!
当我使用 ECAP 信号监控单元时、我希望 由 EPWMx.GLDLCSTRB 触发的影子到活动寄存器加载、但无法获得正确的结果。
是否有相关的示例代码或使用指南文件?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE
工具/软件:
您好、专家!
祝你度过美好的一天!
当我使用 ECAP 信号监控单元时、我希望 由 EPWMx.GLDLCSTRB 触发的影子到活动寄存器加载、但无法获得正确的结果。
是否有相关的示例代码或使用指南文件?
尊敬的 Kian:
因此、GLDSTRBSEL 选择将哪个全局加载选通用于最小/最大影子到活动寄存器。
TRIPSEL 实际上用于在 PWM 或您正在监测的任何信号触发时禁用信号监测单元。
我正在向我们的设计团队确认与 GLDSTRBSEL/TRIPSEL 的实际连接是什么、因为这些连接的表似乎未包含在 TRM 中。
现在、您可以尝试写入 MUNIT_x_SHADOW CTL.SWYNC、通过软件将影子寄存器加载到活动寄存器。 设置 SYNCI_EN = 1 和 LOADMMODE = 1。

我一直在积极跟进团队内部对此延误表示歉意。
此致、
Ryan Ma
尊敬的 Kian:
我能够就以下问题与我们的设计团队确认。
需要更新 MUNIT_COMMON-CTL.GLDSTRBSEL 寄存器说明以反映以下内容。
全局加载选通选择、用于启用影子到活动加载
0x0:在 SOC 级别关闭时禁用。
0x1 至 0x7F:
0x1:EPWM1 的 GLDCTL.GLDMODE 中配置的 EPWM1 全局加载选通
0x2:在 EPWM2 的 GLDCTL.GLDMODE 中配置的 EPWM2 全局加载选通
以此类推...
您是否可以在末端尝试此操作、以确认 ePWM 实例的全局加载选通是否正确加载 eCAP 的影子寄存器?
此致、
Ryan Ma