This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650SK:在 iMac OS 15.7.1 上同时运行 CCS12.8.1 和 CCS20.3.0

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28075

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1579383/tms320f28p650sk-running-ccs12-8-1-and-ccs20-3-0-simultaneously-on-imac-os-15-7-1

器件型号:TMS320F28P650SK
主题中讨论的其他器件:TMS320F28075

大家好、我在 iMac OS Sequoia 15.7.1 上同时运行 CCS12.8.1 和 CCS20.3.0、我问这样做是否安全。 独立板上有两个 C28x 176 引脚 MCU。 一个是我使用 CCS12.8.1 的 TMS320F28075、另一个是使用 CCS20.3.0 的 TMS320F28P650SK6。

我使用双显示器、一个用于 CCS12.8.1、另一个用于 CCS20.3.0。 我需要两者同时运行以进行实时调试。

同时运行 CCS12.8.1 和 CCS20.3.0 是否安全?

我在使用 CCS20.3.0 时遇到了一些问题、我想知道 CCS12.8.1 是否与它有关。

谢谢你们的支持,我真的很感激。

彼得:)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    是的、这是安全的(我自己做过很多次了。) 我有时会在一次打开两个 CCS 20 实例时遇到问题、因此我可以避免这样做。 但 一个 CCS 12 和一个 CCS 20 应该可以正常工作。

    您在使用 CCS 20.3.0 版本时到底遇到了什么?

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Delaney ,所以很抱歉晚才回复。 当有人回复我的帖子时、我通常会收到一封电子邮件、但这次没有电子邮件。 感谢您的答复。 我使用 CCS20 时遇到的问题是 CCS20 突然在我的独立电路板上找不到 TMS320F28P650SK6。 这是她第一次见到你。 我尝试了所有我能想到的,但仍然没有运气。 然后、我将 ASM.s 文件保存到一个单独的 TXT 文件中、并删除了 CCS20 项目、认为该项目以某种方式损坏。 然后、我创建了一个新工程、创建了一个新的 asm.s 文件、并将我的 asm 文本文件复制到新工程中。 然后、我重建了工程、并将 ASM 代码刷写到电路板上的 F650SK6 芯片中。 老实说、我不知道为什么它甚至找不到我的芯片、我认为这是因为我同时运行 CS12、但如果你说不是这样、那么显然这是另一回事。  

    我将继续将 CCS20 与 CCS12 一起使用、希望这不会再次发生。 再次感谢您的答复,祝您度过美好的一天。

     谢谢Champagne glassGrin