This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:闪存编程错误和锁定

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1571280/tms320f2800137-flash-programming-error-and-lock

器件型号:TMS320F2800137
Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户在制造侧面朝 F280013x、问题如下:

设备:00136PMR

问题:出厂时首次闪存编程失败

故障率:6/3400

ABA 测试:更改其他电路板上出现故障的器件、问题仍然发生。 ABA 测试指示 IC 出现问题。

工具链更改:Uniflash 8.7 和 3.4 也无法进行闪存编程。

错误快照:

请就调试过程和指导发表评论、谢谢!

Joyce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    工具链更改:Uniflash 8.7 和 3.4 也无法进行闪存编程。

     UniFlash v9.1 也会出现问题?

    您能否确认编程过程中是否发生任何中断(电源电压下降等)? 将设备置于等待引导模式是否允许您连接到设备?  

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您 是否还能提供有关客户如何为其电路板供电的详细信息? 故障装置上 XRSn 的状态是什么? 您能分享电路板原理图吗?   

    故障率:6/3400

    这是否意味着 3400 台设备中有 6 台未能编程?

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joyce、

    您对此问题有任何更新吗? 如果没有、我会假设此问题已解决并关闭该线程。

    编辑: 我看到讨论已  脱机、我现在将关闭该主题。

    此致、

    马特