This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280037C:MCAN 时钟

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1579620/tms320f280037c-mcan-clock

器件型号:TMS320F280037C
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

我有一个 CAN 项目、应该在 1kHz 时发送消息、但 CANTx 引脚上没有活动。  

时钟停止请求位根据调试器进行置位。  我添加了代码以清除停止时钟请求和 ClockStopAck = 0 的测试、但 MCAN_CCCR.CCCR 的时钟停止请求和 ACK 位都在之后设置。   即使初始化位已被清除并经过测试、也会设置该位。  请参阅随附的图像、了解清除这些位后的寄存器值。

我不能判断是否没有输出的原因是因为时钟停止被置位、或者调试器在现场、还有其他问题。

我在 mcan_ex7_classive_transmit 中测试了配置、并使其按预期运行。  

C2000 版本 6

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 DTruex:

    是否使用 SysConfig 配置 MCAN 外设? 如果是、您能否共享该.syscfg 文件以供参考?

    您提到 mcan_EX7_classive_transmit 按预期工作、为了满足您的要求、此示例中有何更改?

    此致、

    Zackary Fleenor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我删除了 C2000 的所有旧安装以及安装的 CCS 22 和 C2000 6.0。 Transmit 现在可以工作、但 CCS 在调试时会崩溃很多。  

    该示例未使用 syscfg、 我按照示例进行了操作。

    谢谢

    Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 DTruex:

    我很高兴听到文件/应用程序刷新有助于解决原始问题。

    您能创建一个新的 E2E 来关注 CCS 崩溃问题、以便我们可以联系合适的人员吗?

    此致、

    Zackary Fleenor