This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:如何在 1kHz 至 4kHz 的较低频率范围内实现纳秒占空比

Guru**** 3004740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1577171/tms320f280039c-how-to-achieve-nanosecond-duty-cycle-in-lower-frequency-ranging-from-1khz-to-4khz

器件型号:TMS320F280039C


你(们)好

如何在 1kHz 至 4kHz 的频率范围内实现 50 至 200 纳秒的占空比。  

我的要求是、 对于 1kHz 频率、正占空比必须从 50 纳秒增加到 200 纳秒。  

例如、

1kHz 频率下占空比为 50 纳秒。

1kHz 频率下占空比为 51 纳秒。

1kHz 频率下占空比为 52 纳秒。

1kHz 频率下占空比为 53 纳秒。

在 1kHz 频率下为 54 纳秒占空比。

直至 1kHz 频率下占空比为 250 纳秒。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sowmya,

    您可以使用 HRPWM 运行模式来实现这种纳秒级占空比变化。 请参阅 TRM 部分、了解相同的信息: 20.15 高分辨率脉宽调制器 (HRPWM)

    此致、

    Sumit