This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:双核 LED 在双 CPU 负载下闪烁较慢

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1579528/launchxl-f28379d-dual-core-led-blinking-slower-on-dual-cpu-load

器件型号:LAUNCHXL-F28379D
主题:C2000WARE 中讨论的其他器件

您好、

我使用的是双核 LED 示例、我看到只有一个内核的 LED 闪烁速度<1s、但当我加载两个.out 文件时(我运行 CPU-1、然后连接 CPU-2、然后加载 CPU2.out、然后在 CPU-2 上运行)、LED(都来自 CPU-1 和 CPU-2)以更慢的速率~5 秒闪烁。

您能帮助我确定导致此问题的原因吗?

另一个注意事项是、我希望使用 CPU-1 进行电机控制、使用 CPU-2 进行 CAN 通信、两者都可以存储/访问数据/变量。 您能帮助我指出一下正确的资源/材料/培训视频、以设置 CPU-2 CAN 以及如何存储/访问两个 CPU 之间的数据吗?

 

谢谢

Sumeet