This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C-Q1:使用 C2Prog 编程到 LAUNCHXL-F280025C

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1581556/tms320f280025c-q1-programming-with-c2prog-to-launchxl-f280025c

器件型号:TMS320F280025C-Q1


目前、我正在使用单独的工具“C2Prog"将“将 CCS 中生成的十六进制文件写入 LaunchPad。 由于在写入过程中根据 LaunchPad 的类型发生错误、我想知道您是否了解配置方法。

  • 独立工具:C2Prog (https://c2prog.com/download/)
  • 写入可用性取决于 LaunchPad 类型:F28P65X OK、F280025C NG。
  • 设置和错误详细信息如附图所示。
  • 我们从 Simulink 模型生成代码、然后从 CCS 中的代码生成十六进制文件。
  • 对于 F28P65X、我们只将目标设置更改为“28P650DK9",“,并、并可以使用相同的其他设置写入。

C2Prog.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masato:

    此问题似乎与  描述 F28375D 器件连接问题的前一主题类似。

    正如主题中所述:

    1. 您能检查一下 这个器件的 JTAG 连接吗? 它可能需要设备更新。
    2. 在尝试 C2Prog 加载之前、是否通过 CCS GUI 或应用程序文件在此器件上编程了任何密码?

    谢谢。此致、

    Charles