This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388S:USB IP 修复?

Guru**** 3001220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1574283/tms320f28388s-usb-ip-fix

器件型号:TMS320F28388S


工具/软件:

您好、

根据勘误表 SPRSP14E、USB 硬件会生成“意外的额外 DMA 请求“。  它还指出、在本文件出版时没有任何变通办法。  这里有两个问题:

1. 现在是否有解决方法,如果有,我可以在哪里找到它?

2. 是否会有新版本的芯片来解决该问题,如果是,是否有新器件的预期供货日期?

谢谢您、

教育

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    教育、

    很抱歉、延迟的回复。  

    此勘误表没有任何变通办法。 这是一个硬件问题、其中 DMA 未正确集成到 USB FIFO、并且没有采用此修复的新版本器件。

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siddharth:

    很抱歉耽误了我的回复。

    是否有计划在较新版本的芯片中修复硬件?

    谢谢您、

    教育

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    教育、  

    没有、没有计划拥有此芯片的更新版本。

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。  谢谢您、

    教育