This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28075:将 SRAM (M5M5W816TP) 与 TMS320F28075 连接时出现问题

Guru**** 2984730 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2812, TMS320F28075

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1581041/tms320f28075-problem-in-interfacing-sram-m5m5w816tp-with-tms320f28075

器件型号:TMS320F28075
主题中讨论的其他器件:TMS320F2812、

大家好、我目前正在将一个应用从 TMS320F2812 微控制器迁移到 TMS320F28028075 微控制器。

我已使用外部存储器接口将 SRAM M5M5W816TP 与 TMS320F28075 连接。

我在读取和写入 SRAM 时遇到问题。

代码流程

SRAM_WRITE 0xA1C1 (在位置 0x100020 处)

SRAM_WRITE 0x5020 (在位置 0x100040 处)

读取 SRAM 位置 (0x100020)= 0x5020(预期 0xA1C1)

读取 SRAM 位置 (0x100050)= 0x5020

附加了 SRAM 与 microcontroller.SRAM_mcu_pinmap.xlsx 的引脚映射