This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DH:f28p65x 上的 BSC 实现设计

Guru**** 2903490 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1580464/tms320f28p650dh-bissc-implementation-design-on-f28p65x

器件型号:TMS320F28P650DH


您好:

在分析应用手册 tidue73a 以及 C28x SDK 5.5 中的库后、我 希望能在 CLB 配置中的一个特定块上获得支持。 我想知道为什么 TILE4 中的 FSM2 在具有 extrai nput xe1 时有 s0 和 s1 的状态集合。 我很高兴,如果你使用额外的输入,你必须给一个状态位,从而防止使用它作为状态 ecuations anb 被 xe1 替代。 如何将 s1 与 xe1 一起用于 3 输入 LUT?

 

此致、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    所有 FSM 都可以同时用作 LUT 和 FSM、如果您愿意、也可以严格用作其中一个。 如果使用额外的输入、则不一定需要提供状态位(尽管它们可在 LUT 公式中使用)。

    LUT 公式可以使用状态位、正常输入和额外输入的组合。 而 FSM 状态只能使用状态位和正常输入

    此致、

    Aj Favela.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的答复。 还有、使用 BISC 时需要哪些外设和硬件要求(如引脚,外设,特定配置等)? 过去需要使用 PWM 和特定逻辑块、但在本新应用手册中、似乎没有任何具体的。

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    我已经向前并请了本应用手册的一位作者对此问题进行评论。

    此致、
    Aj Favela.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的答复。 还有、使用 BISC 时需要哪些外设和硬件要求(如引脚,外设,特定配置等)? 过去需要使用 PWM 和特定逻辑块、但在本新应用手册中、似乎没有任何具体的内容。

    你好大卫 — 我回答了你的另一个线程。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢大家的帮助、

    David