This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P550SJ:f28p5550 上的 BISSC 实现

Guru**** 2926790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1578030/tms320f28p550sj-bissc-implementeation-on-f28p5550

器件型号:TMS320F28P550SJ


您好:

我们一直在阅读有关 f28p255 wqith CLB 等器件上 bissc 实现的应用手册。 我想确认硬件要求、因为我们将从 64 引脚 MCU 传递到仅具有 2 个 CLB 的 56 引脚 MCU、因此对于该应用、总共涉及引脚和外设预留。

  • 总共 2 个引脚? 一个对应于 ePWM、另一个对应于 SPIMOSI?
  • EPWM4 也可以是任何人
  • 1 个 SPI?

是否有地方可以获取原始源代码?

此致、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    是否有可能收到有关此事的最新情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../bissc_5F00_p55x.zip

    对延误道歉 — 我离开办公室了几天。

    我已将一个草稿端口连接到 P550。 这些目录可以放入 MC SDK https://www.ti.com/tool/C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK 中

    目录结构 — 库/和解决方案/  

    软件许可证与 P65x 的 MC SDK 许可证相同。 MC SDK 中也包含 P65x 的所有源代码。

    我提供了一个可以回答您的问题的输入/输出图。 您还可以参考设计指南 (https://www.ti.com/lit/ug/tidue73/tidue73.pdf) 中的表 2-3 、不 需要 PWM 引脚 — 它用作在旧器件上导出 CLB 输出的方法。 P65 和 P55 具有更多从 CLB 到引脚的方式、因此更容易找到路径。

    此致、

    Lori

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太好了、

    感谢您提供的信息、很明显、它改进了很多文档、而且更易于使用。

    此致、

    David