This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:可以在 TMS320F28379D 中引导

Guru**** 3004740 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1580502/tms320f28379d-can-boot-in-tms320f28379d

部件号:TMS320F28379D
主题: C2000WARE 中讨论的其他器件

您好、

dcan 闪存内核是否可用于 TMS320F28379D? 在 SDK 中找不到。
我们使用的是 C2000Ware_5_04_00_00。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreelakshmy:

    否、C2000Ware 没有适用于 F28379D 器件的 dcan 闪存内核示例。