This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:TMS320F28379D 的 dcan 闪存内核

Guru**** 2891410 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1579967/tms320f28379d-dcan-flash-kernel-for-tms320f28379d

部件号:TMS320F28379D
主题: C2000WARE 中讨论的其他器件

你(们)好

dcan 闪存内核是否可用于 TMS320F28379D? 在 SDK 中找不到。
我们使用的是 C2000Ware_5_04_00_00。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    否、C2000ware 不包括用于 TMS320F28379 器件的 dCAN 闪存内核。 您需要使用 F28P55x 闪存内核作为参考来开发自己的软件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    您能否提及移植此内容所涉及的步骤以及我应重点关注的关键方面?

    我找不到的 DCAN 闪存内核 F28P55x 在 SDK 中 — 仅限 MCAN 闪存内核 不可用。 不过、对于 F28P65x MCU 、提供了 DCAN 闪存内核。

    我计划在中进行测试 仿真模式 中使用 获取引导 和配置 EMU_BOOTCTRL 、而无需修改 OTP。 我认为这种方法应该起作用。

    请分享您的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    P55x 没有 DCAN 模块。 是的、P65x 同时支持 DCAN 和 MCAN、并且可以为 P65x 器件提供 dCAN 内核作为参考。

    我将检查我们是否有任何有关开发闪存内核的说明。