This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:所有 GUI Composer 项目都已消失。

Guru**** 2926790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1581165/tms320f28388d-all-gui-composer-projects-have-disappeared

器件型号:TMS320F28388D


您好、

 

所有 GUI Composer 项目均已消失。 我刚刚登录并使用它们、但当我再次登录时、所有项目都消失了。 如何恢复它们? 为什么会发生这种情况?

我已备份所有 GUI Composer 工程。 由于我当前正在使用的帐户可能会被还原、因此我按原样保留、并尝试使用另一个帐户登录以导入备份项目。 但是、导入也不起作用。 GUI Composer 服务器是否发生了任何变化?

其实、这是非常迫切的。 我没有创建独立应用程序、因此现在无法执行任何操作。 我必须在明天以后的第二天访问公司做一个演示,所以我真的希望你能快速帮助我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我已要求工程师查看您的原始账户(与此 E2E 用户账户关联的账户)。 希望他们可以在那里恢复工程。

    谢谢

    Ki  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    工程部门已恢复您的工作区。 您能重试吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尚未恢复。 项目仍然不可见。 如果您能快速解决此问题、我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我再次联系了工程部门。 只需确认、您的 GC 账户与您的 E2E 用户账户是同一封电子邮件、对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无论工程是否已恢复、当我使用其他账户登录 GUI Composer 并尝试导入备份的 GUI Composer 工程时、会出现消息“Import Project Failed–Unspecified error!“ 我避免触摸我的原始账户、以防其损坏。 但是、我不明白为什么导入不起作用。 我也尝试导入了其他几个工程、但出现了相同的问题。 这些是我用来导入和使用的项目、没有任何问题。 我非常担心、在最坏的情况下、我甚至可能无法使用我的原始帐户导入它们、因为我相信这个问题与帐户本身无关。  

    我刚刚登录到 GUI Composer、并出现一条消息“Server changed detected“。 这是否与问题有关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    无论项目是否已恢复、当我使用我的其他帐户登录 GUI Composer 时

    我们只清理了与此 E2E 账户关联的账户。 如果您有其他账户需要清理、请与我进行私人 E2E 对话、并列出您需要清理的账户的所有电子邮件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我的 GC 账户是 ixxxxxx@kangwon.ac.kr。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们知道这一个问题。

    但您提到了您的“其他“账户。 什么是电子邮件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的所有项目都已恢复。 我在韩国、这里是凌晨 5 点。 我无法入睡、因为我正在等待解决这个问题。 我很感激——一次又一次地谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听得很开心。 工程部门表示、他们再次重新启动了环境。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个帐户是 ixxxxxx14@gmail.com。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们发现服务器日志中也有一个。 最近服务器出现了一些代理问题、这可能是问题的根本原因。 他们已经解决了这个问题、希望它不会再次发生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的迅速行动。  

    现在我开始感到昏昏欲睡。