This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P659DK-Q1:ECAP | EPWM | ADC/GPIO 配置

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28P659DK-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1581578/tms320f28p659dk-q1-ecap-epwm-adc-gpio-configuration

器件型号:TMS320F28P659DK-Q1


尊敬的团队:  

您能否在中确认以下问题 TMS320F28P659DK-Q1 (HLQFP-176) 微控制器、  

  1. 对于每个 ADC 端口、可以将某些引脚配置为实现 ADC 功能、而其他引脚用作 GPIO。
  2. 是否可以将任何 GPIO 引脚配置为执行 ECAP 功能? 如果没有、请说明具体的 GPIO 编号
  3. 对于 EPWM 信号、A 或 B 通道可以用于特定功能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lathaniveatha:

    [引述 userid=“604414" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1581578/tms320f28p659dk-q1-ecap-epwm-adc-gpio-configuration
    • 对于每个 ADC 端口、可以将某些引脚配置为实现 ADC 功能、而其他引脚用作 GPIO。
    [/报价]

    是、一些引脚可配置用于 ADC 功能。 您可以 在此处参阅 AGPIO 的数量。  

    它们称为 AGPIO。 例如、A6 具有 GPIO 和模拟功能。

    以下部分介绍了什么 是 AGPIO。

    [引述 userid=“604414" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1581578/tms320f28p659dk-q1-ecap-epwm-adc-gpio-configuration
    • 是否可以将任何 GPIO 引脚配置为执行 ECAP 功能? 如果没有、请说明具体的 GPIO 编号
    [/报价]

    是、由于 INPUTXBAR 架构、任何 GPIO 都可以配置为实现 eCAP 功能。

    请参阅此 、了解哪个 inputxbar 连接到哪个 eCAP 输入。  

    对于 ePWM 信号、可以将 A 通道或 B 通道用于特定函数。

    正确。  

    此致、

    Ryan Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的说明。

    我需要对第一个查询更加清晰。

    我们有三个 ADC 端口—对于 A 端口、我们可以按如下方式配置引脚吗?  

    • A0–A4、A14、A15: ADC 引脚

    • A6–A11: GPIO 引脚

    同样、用于端口 B C 此外、只有支持 GPIO 的引脚将配置为 GPIO、其余引脚将配置为 ADC 输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lathaniveatha:

    是、您可以按照所述配置这些配置。 请参阅有关配置的 TRM/数据表。

    此致、

    Ryan Ma