This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H850TU:调试探针权限不足

Guru**** 3001220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1575843/f29h850tu-debug-probe-insufficient-privileges

器件型号:F29H850TU


工具/软件:

我使用 XDS110 调试探针来连接 F29 板。 要排除闪烁问题、已换用 F29 主板换用另一个。 但是、交换后、会显示以下调试探针错误消息:

探针和代码相同。 您能为解决此问题提供一些帮助吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert:

    此处有几个问题… 是否使用 SSU 开发代码? 我想知道 SSUGenRegs.SSUMODE / BANKMODE 的读数。  

    您以前见过此错误吗? 您是否能够提供此问题的可重现步骤、包括在此过程中执行的代码? 您指的是哪个 F29x 板?  是否也使用 XDS110 ISO 探针?  

    此致、

    Aishwarya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我最近无法重现此错误消息。 这是我们努力解决的一部分:  F29H850TU:向闪存提供的无效地址 、这是一个持续存在的问题、我们仍然需要努力解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robert、

    我懂了。 要完全排除代码问题、您能否在下面确认这一点?  当器件处于 SSUMODE3 状态时、可能会出现图像中的错误。  

    您是否使用 SSU 开发代码? 我想知道 SSUGenRegs.SSUMODE / BANKMODE 的读数。  [/报价]

    关于 F29x 开发的一些其他注意事项是、在切换 BANKMODES 时、必须向器件发出 XRSN。 顺序是切换存储体模式、发出物理 XRSn(或从“Scripts"窗口“窗口中发出 SIM Reset)并加载代码。 如果未发布此 XRSN、您将不会处于正确的银行模式、并且可能导致您在另一个线程中看到的第一个问题。  当您 在另一个线程中看到连接到目标时出错、请尝试 CPU 复位并再次连接到 CPU。  

    通常情况下、您能否确认 XDSISO 上的电源 LED 以及电路板本身均已亮起、表明电源正常? 相关文档中包含此信息、但为了快速验证、只需比较使用可正常工作与不工作的 XDSISO 时的 LED 状态即可。  

    此致、

    Aishwarya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robert、

    请登录以查看您的最终用户是否对此问题有任何更新。

    此致、

    Aishwarya